Hama Altavoz Bluetooth "Pocket 2.0", resistente al agua, 3,5 W, blanco

Altavoz bluetooh

De bolsillo: compacto pero con un gran efecto: este altavoz Bluetooth móvil le permite disfrutar de los sonidos en todas partes

  • Resistente al agua con protección IPX7: El altavoz es resistente a las salpicaduras, lo que podrás seguir escuchando música mientras te duchas o si estando al aire libre se pone a llover

MÚSICA EN FORMATO MINI

"ALTAVOZ MÓVIL "POCKET 2.0
¿Un altavoz de bolsillo que reproduce tu música con el máximo sonido? Si quieres tener la música de fondo adecuada mientras estás fuera de casa, por suerte, ya no tienes que cargar con un voluminoso altavoz. Nuestro altavoz Bluetooth móvil "Pocket 2.0" ofrece un sonido potente en un práctico formato mini.

DISFRUTA DEL SONIDO EN CUALQUIER LUGAR

"ALTAVOZ BLUETOOTH "POCKET 2.0
Con unas dimensiones de 8,4 x 3,8 x 8,4 cm, este pequeño y compacto altavoz puede llevarse a cualquier parte. Con un peso de 180 g, no pesa más que una manzana. Ya sea en la playa o en el parque: Tus sonidos siempre están ahí para disfrutarlos con el altavoz móvil. El "Pocket 2.0" es lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo; puede sostenerse en la mano, o sujetarse a una mochila con el mosquetón extraíble.


SPLISH, SPLASH

ALTAVOZ BLUETOOTH RESISTENTE AL AGUA
Una fiesta en la piscina, una dia en la playa, un chaparrón durante un picnic o una sesión de bienestar en el spa: en un entorno húmedo. El altavoz resistente al agua para exteriores tiene una clasificación IPX7, lo que significa que soporta incluso una breve inmersión en el agua, a una profundidad de hasta 1 metro y durante un máximo de 30 minutos.

MINI ALTAVOZ BLUETOOTH:

PEQUEÑO, PERO ¡INCREIBLE!
Con una potencia de sonido de 3,5 vatios, el altavoz Bluetooth ofrece un sonido adecuado. El sistema de graves en la parte trasera desempeña un papel importante en este sentido: Amplía la caja de resonancia y transfiere mejor las vibraciones. La ampliación de la gama de frecuencias que consigue aporta unos graves completos y profundos. La potente batería de polímero de litio permite disfrutar de la música de forma continuada durante unas 14 horas cuando el altavoz está conectado por Bluetooth, tiempo suficiente para pasar largas tardes en la playa. Puedes recargar el minialtavoz en un ordenador portátil o en un PC mediante el cable USB suministrado. El indicador LED te indica si se está suministrando energía al altavoz Bluetooth.

También puedes utilizar la función de mando a distancia para controlar la música (por ejemplo, reproducir o pausar), si es compatible con tu smartphone. ¿Uno de tus compañeros no puede acompañarte en el almuerzo? Entonces deja que se una a ti por teléfono con el sistema de manos libres integrado.

TAMBIÉN FUNCIONA SIN BLUETOOTH: CON UN CONECTOR DE 3,5 MM

Tus éxitos favoritos o un podcast pueden transferirse fácilmente desde un portátil, un smartphone o una tableta a través de Bluetooth al altavoz móvil. Cada miembro de la pandilla puede seleccionar sus canciones en un smartphone dentro de un rango de diez metros. Si quieres reproducir música desde un reproductor de MP3, por ejemplo, puedes conectarlo al altavoz mediante la conexión jack.

ALTAVOZ PEQUEÑO, DISEÑO GRANDE

El altavoz Bluetooth no sólo suena como un gran altavoz: también tiene la apariencia de uno. Los detalles rojos acentúan el estilo. Una fiesta para los ojos y para los oídos.